This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:“How to use GooglePlay App"with processor-SDK-Android-AM57X

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/746393/am5728-how-to-use-googleplay-app-with-processor-sdk-android-am57x

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关“如何使用 GooglePlay 应用程序”的问题。 与 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 配合使用。

问题:

 -您能告诉我们"如何安装/使用 GooglePlay 应用程序"。 与 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 配合使用。

-  是否有任何文件或指南?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的版本不包含该内容。
    客户需要通过 google GMS 流程
    其它信息、
    1.类似的主题 e2e.ti.com/.../1652442
    2 .https://www.android.com/gms/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    我想将答案发送给客户。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM5728

    大家好、TI 专家、

     

    我们的客户从以下 E2E 主题向我们发送了有关"将 GooglePlay 与 PROCESSOR-SDK-Android-AM57X 配合使用"的其他问题。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/746393/2756506#2756506

     

    问题:

      1:我们是否必须从 Google 获取某些认证?

      2:您能告诉我们与认证相关的大致成本吗?

      3:此认证是否有如下限制?

            -与设备相关

            -WLAN 相关

            -软件相关

            -可以修改包含内核和驱动程序的软件?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matusan、

    客户/设备制造商/供应商必须通过以下网站中定义的 GMS 流程: www.android.com/.../
    他们通常提交表格,包括所需的 CTS/VTS 测试报告,并直接与 google 协作。

    如果必须进行的认证中存在例外,设备制造商会直接与 google 进行审核并达成协议,以便为给定设备批准 Play 商店。

    SoC 供应商不直接参与上述过程。
    当我们验证 SOC 和参考 EVM 时、我们会针对 Processor SDK 版本测试 CTS 和 VTS、并修复或记录任何与器件相关的问题。

    WLAN 取决于客户平台以及产品上集成的 WLAN 解决方案。 当前版本不包括 WLAN (带 WiLink)。

    可以修改包括驱动程序的软件(我们在开源许可证下发布 SDK)。 如果客户选择修改代码以满足定制平台的需求,请确保驱动程序已经过测试,并且 CTS、VTS 没有回归。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚谷歌搜索并找到一些相关信息,这些信息可能有助于客户浏览 GMS 过程(以及为其设备发布 Play Store):
    参考文献: www.einfochips.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的详细解释。
    非常感谢您的帮助。
    我会将答案发送给客户。

    此致、