This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe_REF_CLK 源

Guru**** 1221550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750730/am5728-pcie-_ref_clk-source

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:CDCM9102

可以直接将 AM57xx PCIe_REF_CLK 连接到目标对等设备吗? LJCB_CLK 输出时钟作为源? 是否删除了 IDK 原理图上的 CDCM9102?

去耦电容器的放置、将其放置在源极端? 对吧? 但在 IDK PCB 上、它位于 PCIe 插座侧。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、
    您是否在问您是否可以省去 CDC 器件并直接从 AM57xx 器件提供 PCIe REFCLK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK、

    是的、这是我的问题。 请帮助澄清。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    是的、PCIe REFCLK 可由 SoC 提供。 有关详细信息、请参阅从第26.4.4.4节开始的 TRM。 DPLL_PCIe_REF 是此查询的良好搜索词。

    至于您的电容器放置问题、这已经在这里得到了解答。 请访问 e2e.ti.com/.../2195210。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如何在 RX 模式或 TX 模式下更改 ACSPCIE 模块的模式? 我在 AM5728 TRM 中找不到任何可用的方法;能否提供一些有用的提示? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在使用我们的 Linux SDK? 如果是、版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="-DK-">对于您的电容器放置问题、这已经在这里得到了解答。 请访问 e2e.ti.com/.../2195210.

    DK、

    URL 无法打开。 请仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Tony、论坛软件最近更新了、中断了一些链接。

    尝试以下操作:
    e2e.ti.com/.../597174