工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
从 osi 闪存(MMC0)引导时遇到以下错误、因此无法访问 SD 卡(MMC1)。
MMC:sdhci@0:0、sdhci@0:1
sdhci_send_command:MMC:1忙超时增加到:200ms。
sdhci_send_command:MMC:1忙超时增加至:400ms。
sdhci_send_command:MMC:1忙超时增加到:800ms。
sdhci_send_command:MMC:1忙超时增加至:1600ms。
sdhci_send_command:MMC:1忙超时增加至:3200ms。
sdhci_send_command:MMC:1忙超时。
但当我从 SD 卡引导时、它可以工作。 在这种情况下、MMC0和 MMC1都能正常工作。
我的设置:
AM6548 EVM 板
处理器 SDK 05_01_00_11
谢谢
BS