This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:从 SPI 闪存引导处理器

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, OMAP-L137, AM1707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750792/ccs-tms320c6745-booting-processor-from-spi-flash-memory

器件型号:TMS320C6745
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137AM1707

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

               我们使用的是 TMS320C6745定制板、我必须从 SPI 闪存启动处理器、我通过 TI 的 AIS 生成工具创建了 bin 文件。根据屏幕截图、.Bin 文件已成功创建。

当我尝试使用 UartHost.exe 应用程序通过 UART1将程序加载到 SPI 闪存时。 正在读取 错误! 读取时的 I/O 错误、我还在下面附加了错误屏幕截图

因此、请帮助我解决这个问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 SPI 闪存、您能否尝试访问以下 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢重播、我想您已经建议使用 OMAP L138器件、但正在使用 TMS320C6745、即 OMAP L137。
    此外、我还使用了上述三种方法中的第二种方法、即在您提供的链接中使用 AIS 生成工具、但我在前面发布了错误。 请在这个问题上帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、这是 OMAP-L137的实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L137

    我不确定如何为此使用 AISGen 工具。 尝试串行引导和闪存加载实用程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行引导和闪存加载实用程序方法是否支持 TMS320C6745,因为文档中提到支持的器件是 AM1707、 OMAP-L137、rev1.0、 OMAP-L137、rev2.0、  C6747、 OMAP-L137。 因此,我不确定这种方法是否支持 TMS320C6745,以便通过 SPI0将引导代码闪存到 SPI 闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它应该支持 TMS320C6745、因为它是 OMAP-L137器件的一部分。

    此致、
    Yordan