This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:C6025 ESD 保护规格

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/743952/tms320c6205-c6025-esd-protection-spec

器件型号:TMS320C6205

尊敬的先生:

TMS320C6205  (正在供货)

定点数字信号处理器

我正在寻找 TMS32C6205DZHKA200 ESD 保护规格。

数据表中没有标记或显示。

请尽快回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们似乎未能回复此帖子
    如果数据表和其他在线配套资料中没有、我认为我们没有现成的相关规格。

    我在类似的音频主题上发布了以下响应
    e2e.ti.com/.../746506

    我将告诉您、我们是否有任何进一步的更新回复另一篇帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我会将此标记为“已关闭”,因为现场能够从 TI 质量团队获取此数据,并希望已将其传达给您。

    此致
    Mukul