This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER:产品中 MP3编解码器的使用

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/751028/tidm-lpbp-tchmp3player-use-of-mp3-codec-in-product

器件型号:TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

您好!

我们正在开发一款将音频录制到 SD 卡上的 MP3文件的产品。 由"音频电容式触控"板(TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER)上的 IC 组成的系统与 MSP430 MCU 相结合、可满足我们的要求、并且所有可用的原理图和文档看起来都是一种极具吸引力的解决方案。

但是、从文档中、我不清楚编解码器是否可用于商业产品。 我们不需要访问代码、像音频电容式触摸板中一样、黑盒就足够了。 该文件规定如下:

9.51


如果
我丢失、
损坏
或格式化




了 ACTBP
套件附带的 SD 卡、该怎么办?
答:请与
TI 联系以获取替代
器件。
答:SD 卡
包含
BOOTIMG.bin
(引导加载
程序映像)、
MP3
文件
和 MP3
编解码器。




由于版税、仅可下载 BOOTIMG.bin 文件。 

这也许是因为 Fraunhofer 在 MP3上的专利? 因为这已过期、意味着无需再支付版税。

期待您的回复、

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Fraunhofer 许可: www.iis.fraunhofer.de/.../mp3.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您对 MP3 Fraunhofer 专利的看法是正确的、该专利已于2017年4月23日到期。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 TI 的任何许可证如何? 我不清楚是否可以从音频电容式触摸 Boostpack 中获取编解码器并将其用于商业产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复此问题吗? 我的问题是:是否可以并允许从音频电容式触摸 Boostpack 中获取编解码器并将其用于商业产品?