This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:适用于 AM570x 6层 PCB 的 SDK 参考设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750820/am5708-the-sdk-for-am570x-6-layer-pcb-reference-design

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0097

您好!

请告诉我如何获取适用于 AM570x 6层 PCB 参考设计的 SDK?
我正在参考以下网站;但是、我无法找到如何下载软件。
www.ti.com/.../TIDEP-0100
是否已正式发布?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置找到适用于 AM57x 处理器的软件 :www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser San、您好!

    AM57x 处理器 SDK 是否支持该板?
    我找不到电路板的相应 DTS 文件。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个参考设计。 它不直接受支持。 您将需要创建自己的设备树。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 www.ti.com/.../tidue41.pdf 中的第1节

    "Processor SDK 中的软件支持不是正式提供的。 但是、可以在 TIDEP-0097工具页面上找到 U-Boot 和 Linux 内核的有用软件参考。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser San、您好!

    我已经看到了说明;但是、我找不到下载软件的方法。
    我在 TIDEP-0097页面中找到了"用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件(SDK)"。
    但是、我不知道获取此软件的方法。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    您可以在此处找到 TIDEP-0097页面中提到的软件:
    www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x

    (请注意、它适用于 DRA71x 处理器、可用作 AM57x 开发的参考)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。
    我将进行检查。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    您可以浏览此 板所基于的内核和 u-boot 源码"DRA71x LCARD"。 您可以通过从 u-boot (DDR、PMIC、引脚多路复用)和 Linux 器件树(电路板和外设配置)中进行必要的更改、使官方处理器 SDK 在此 LCARD 板上正常工作。