This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548/RTOS:TI-RTOS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750122/am6548-rtos-ti-rtos

主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:TI-RTOS

大家好,Evrybody,

因此,我在 Sitara AM65xx IDK 上实习 ,在德州仪器(TI)。 目前,我必须对 MCSPI 进行相同的诊断,以检查功能是如何的,SPI 接口上是否接收到实际数据? 。 程序应在 CodeComposer Studio 8.2上创建,因此问题 是我第一次执行相同的工作,我没有太多经验,是否有人可以帮助我,或者必须给我相同的建议或示例(如何开始?...)  ? 我会非常感谢。

Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas、

    我们很乐意帮助您开始此项目。 n`t 我们在这里提供的链接可以帮助您在最后完成设置、请随时离线联系

    要进行此设置、您首先需要安装 Processor SDK RTOS 5.01并参阅此处的链接:
    software-dl.ti.com/.../Board_EVM_Abstration.html

    另请查看我们在 training.ti.com 上在线创建的培训以及我将通过离线发送给您的链接进行的培训。 我们正在上传音频录制的培训材料、该材料将解决此类设置问题、但可能在19年第1季度之前未完成。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    非常感谢快速请求、我已经准备好安装 SDK RTOS 5.01、并在 Code Composer Studio 8.2上测试了相同的简单程序、如(HelloWorld ...) ,现在我必须从 MCSPI 的诊断开始,也许你可以向我展示或发送相同的示例,我如何编写一个程序来测试我的 MCSPI:)。
    坦克

    最棒的雷加尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas、

    pdk_am65xx_1_0_2\packages/ti\drv\spi\examples\mcspi_slavemode 中有一个示例驱动程序已在其中进行测试。 您将需要使用 gmake 为 SOC 和希望从中运行该代码的内核构建 SPI 驱动程序示例。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    再次感谢您的请求,所以我尝试在 Code Composer Studio 上测试代码,在内核上加载并运行,但我找不到用于调试的输出文件,如何显示我的请求,我应该如何测试以及在哪里?

    Ragardes、

    Anas