This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:AM437X 入门套件 eth0 DHCP 客户端失败、但 eth1工作正常

Guru**** 2553550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/747305/linux-am4378-am437x-starter-kit-eth0-dhcp-client-fail-but-eth1-work

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

我们使用 AM437x 入门套件上的下图为以太网分配动态 IP。 eth0失败、但 eth1起作用。

software-dl.ti.com/.../am437x-evm-linux-05.01.00.11.img.zip

root@AM437X-EVM:~# udhcpc -I eth0
udhcpc (v1.24.1)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...

root@AM437X-EVM:~# udhcpc -I eth1
udhcpc (v1.24.1)已启动
正在发送发现...
正在发送192.168.0.99...的选择
已获得192.168.0.99的租赁,租赁时间86400
/etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 192.168.0.1

e2e.ti.com/.../20181116_2D00_am437x_2D00_sk_2D00_boot_2D00_03.txte2e.ti.com/.../20181116_2D00_am437x_2D00_sk_2D00_evm_2D00_dtb_2D00_dump_2D00_01.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_Kernel_Drivers.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请按此顺序发布以下结果:
    -将电缆插入 eth0后,ethtool eth0
    -执行 udhcpc 命令,如果未获得 IP 地址则停止
    -ifconfig eth0
    - ethtool eth0
    - ethtool -S eth0

    在执行这些测试时、一次只插入1根电缆、之前的日志似乎表明了这一点、但我想确保。

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有支持。
    这是一个硬件问题、即 R150具有错误的电阻值。
    更改后、eth0现在正在工作。