This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.03.00.05在 Beagle Bone 修订版 c 中配置点对点协议(PPP)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/749546/linux-how-to-configure-point-to-point-protocol-ppp-in-my-beagle-bone-rev-c-using-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04-03-00-05

工具/软件:Linux

您好!

当我将 GSM 模块(SIM900)与 Beagle Bone uart1 (/dev/ttyS1)连接时、任何人可以告诉我如何安装和交叉编译依赖项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请注意、由于美国假日、回复可能会延迟至11月26日的一周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 将能够支持此请求。 如果我回答正确、您将询问 pppd 守护程序、它是一个开源软件包、TI 无法支持开源软件包。 TI 建议您联系特定封装的电子邮件列表、并提出任何问题。

    我可以提供的一个建议是将源安装到 BBB SD 卡上、并在 BBB 上执行配置和制作。 TI SDK 文件系统已安装 gcc 编译器。 这可能会解决您面临的交叉编译问题。

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Schuyler、
    我将尝试交叉编译。