请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
我使用 TIDL 01.01.00.00导入 TIDL 用户指南中提到的 tensorflow 模型。
由于图形已被冻结、我只运行"tensorflow\python \tools\optimize_for_inence.py"并获得最终的 PB 文件。
从 TIDL 用户指南中,我了解到 MobileNet v1已通过验证,我还想检查我是否能够导入 MobileNet v1并生成 NET.bin 和 Param.bin。
但是、导入工具出现了一些错误
> 找不到请求的输入数据:MobilenetV1/MobilenetV1/Conv2d_0/Relu6!!
我在 e2e 论坛中遇到了相同的问题。 解决方法是修改 TIDL 导入工具/ tidl_tfImport.cpp 文件。 但是,我不知道具体的变化吗? 要添加或修改哪个函数? 如果您确切地告诉我要修改的文件和位置、这将对我有所帮助?
同样,在进行上述更改之后,如果我能够导入 MobileNet v1,我是否可以假设 MobileNet v2也能够导入?
您是否在任何 TILD 版本上验证了 MobileNet v2?
此致、
Sagar