This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:AM3359 GPMC 时钟问题

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/749560/linux-am3359-am3359-gpmc-clock-issue

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

大家好、

                            我将使用 am3359 ICE v2和 SDK v4.0。我们尝试在 CS2连接 FPGA。我尝试将随机数据写入 GPMC 地址空间。我能够探测 AD[0-15]、并且有些信号即将到来。WR_EN RE_EN 和 CSn2信号似乎也正常 。但没有来自 GPMC_CLK.I 的时钟 探测电阻器 R150以查看时钟。我被告知只有在存在同步 GPMC 访问时才会生成 GPMC_clk。对于同步 GPMC 访问、器件树配置是否足够?或者是否存在任何其他同步访问触发器?

这是我用于 GPMC 的 DTS 配置:

GPMC{
   状态="正常";
   pinctrl-names ="default";
   pinctrl-0 =<&GPMC_PINs>;
   DMA =<&EDMA 52 0>;
   dma-names ="rxtx";


   范围=<0 0x08000000 0x01000000>、   /*CSn0表示 NAN0*/
          2 0 0x09000000 0x01000000>;  /*CSn2用于 FPGA*/

   NAND@0、0{
/*现已删除*/
};

   FPGA@1.0{
       reg =<2 0 0x01000000>;/*CSn2*/
         #address-cells =<1>;
       #size-cells =<0>;
           组宽度=<2>;/* GPMC_CONFIG1_DEVICESSIZE (1)*//*16位宽*/
        interrupt-parent =<&GPMC>;
         中断=<0 0>、<1 0>;
            /*GPMC,突发写入;*/
            /*GPMC,突发读取;*/
            /*GPMC、burst-wrap;*/
            GPMC、SYNC-READ;// GPMC_CONFIG1_READTYPE_ASYNC*
            GPMC、同步写入;// GPMC_CONFIG1_WRITETYPE_异 步*/
            GPMC、clk-activation-ns =<0>;// GPMC_config1_CLKACTIVATIONTIME (2)*/
            GPMC、突发长度=<16>;/* GPMC_CONFIG1_PAGE_LEN (2)*/
            GPMC、mux-add-data =<2>;// GPMC_config1_MUXTYPE (2)*

            GPMC、SYNC-clk-ps =<20000>;/* CONFIG2 */

            GPMC、cs-on-ns =<0>;
            GPMC、cs-rd-Off-ns =<100>;
            GPMC、cs-wr-off-ns =<40>;

            GPMC、Adv-on-ns =<0>;/* CONFIG3 */
            GPMC、Ad-rd -关闭-ns =<20>;
            GPMC、Adv-wr-off-ns =<20>;

            GPMC、WE-ON-ns =<20>;/* CONFIG4 */
            GPMC、WE-OFF-ns =<40>;
            GPMC、OE-ON-ns =<20>;
            GPMC、OE-OFF-ns =<100>;

            GPMC、PAGE-BURST-ACCESS ns =<20>;//配置5 *
            GPMC、ACCESS ns =<80>;
            GPMC、第周期-ns =<120>;
            GPMC、功率周期-ns =<60>;
            GPMC、wr 访问-ns =<40>;/*配置6 */
            GPMC、wr-data-mux-bus-ns =<20>;

           /*GPMC、bus-ar翻转-ns =<40>;*/* CONFIG6:3:0 = 4 */
            GPMC、cycle2cycle-samecsen;/* CONFIG6:7 = 1 */
            GPMC、cycle2cycle-delay-ns =<20>;/* CONFIG6:11:8 = 4 */


};
};

针对 GPMC 的引脚复用:

am33xx_pinmux{(am33xx_pinmux)}
       GPMC_PINS:GPMC_PINS{
               pinctrl-single、pines=<
                       AM33XX_IOPAD (0x800、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD0.GPMC.AD0*/
                       AM33XX_IOPAD (0x804、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD1.GPMC.AD1*/
                       AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD2.GPMC.AD2*/
                       AM33XX_IOPAD (0x80C、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD3.GPMC.AD3*/
                       AM33XX_IOPAD (0x810、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD4.GPMC.AD4*/
                       AM33XX_IOPAD (0x814、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD5.GPMC.AD5*/
                       AM33XX_IOPAD (0x818、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD6.GPMC.AD6*/
                       AM33XX_IOPAD (0x81C、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD7.GPMC.AD7*/
                       AM33XX_IOPAD (0x820、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD8.GPMC.AD8*/
                       AM33XX_IOPAD (0x824、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD9.GPMC.AD9*/
                       AM33XX_IOPAD (0x828、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/* GPMC_ad10.gpmc.ad10*/
                       AM33XX_IOPAD (0x82C、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD11.GPMC.AD11*/
                       AM33XX_IOPAD (0x830、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD12.GPMC.AD12*/
                       AM33XX_IOPAD (0x834、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD13.GPMC.AD13*/
                       AM33XX_IOPAD (0x838、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD14.GPMC.AD14*/
                       AM33XX_IOPAD (0x83C、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_AD15.GPMC.AD15*/
       
                       AM33XX_IOPAD (0x870、PIN_INPUT_PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_wait0*/
                       AM33XX_IOPAD (0x874、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_WPN*/
                       AM33XX_IOPAD (0x878、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_BEN1*/
                       AM33XX_IOPAD (0x87C、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_csn0*/
                       AM33XX_IOPAD (0x884、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_csn2*/
                       AM33XX_IOPAD (0x88C、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_clk*/
                       AM33XX_IOPAD (0x890、PIN_OUTPUT |MUX_MODE0)/*GPMC_advn_ALE*/
                       AM33XX_IOPAD (0x894、PIN_OUTPUT PULLUP|MUX_MODE0)/*GPMC_OE_RAM*/
                       AM33XX_IOPAD (0x898、PIN_OUTPUT 上拉|MUX_MODE0)/*GPMC_WW奈*/
                       AM33XX_IOPAD (0x89C、PIN_OUTPUT PULLUP|MUX_MODE0)/* GPMC_BEN0_cle *
               >;
       };


我将使用 devmem2命令写入数据。 例如:devmem2 0x9000000 w 0xFFFFFFFF

此致、

Murugan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请注意、由于美国假日、回复可能会延迟至11月26日的一周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    请参阅 此主题。  

    此外 、我们的专家目前还不在、我们应该能够在下周初之前向您提供反馈。

    此致、

    Krunal