This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6446:DM6446 SPI 引导配置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727993/tms320dm6446-dm6446-spi-boot-configrations

器件型号:TMS320DM6446

您好!

在我们的系统中、DM6446将通过 NAND 闪存启动。
但我们将使用的 NAND 闪存将处于 EOL 状态、因此我们计划替换为 SPI 闪存。

从 DM644x ARM 子系统用户指南(sprue14c)页.130 "12.2.1.3 SPI 引导模式"、
我们似乎需要 UBL 进行 SPI 引导。

对于 NAND 启动、"DM644x_FlashAndBootUtils_2_00"中提供了相应的 UBL。
但在该工具中没有用于 SPI 引导的 UBL。
如何创建用于 SPI 引导的 UBL 和应用程序引导映像?
是否有任何支持 DM6446 SPI 引导的工具?
如果没有工具、您能告诉我如何为 DM6446 SPI 引导创建 UBL 和应用程序映像吗?

顺便说一下、我们没有对 DM6446使用任何操作系统。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G.F.

    查看以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢你的答复。

    我已经查看了您所附的 TI wiki 页面、但无法了解如何生成用于 SPI 引导的 UBL。
    在该 wiki 页面中、它没有提到如何为 DM64446 SPI 引导生成 UBL。
    正如我在上面提到的、在"DM644x_FlashAndBootUtils_2_00"中没有用于构建用于 SPI 引导的 UBL 的 CCS 项目。
    但有 CCS 项目用于为 NAND 和 NOR 闪存启动构建 UBL。

    我在中搜索了生成用于 DM6446 SPI 引导的 UBL 的方法
    都是通过互联网进行的、但到目前为止似乎还没有信息。
    您能给我一个关于为 SPI 引导生成 UBL 的建议吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G.F.

    SPI 引导似乎仅支持芯片修订版本2.3、请查看以下文档:

    www.ti.com/lit/er/sprz241n/sprz241n.pdf
    2芯片版本2.3使用说明和功能技术规格的已知设计例外情况

    Linux 达芬奇 DVSDK v2.x 包含在 DM644x 器件上开始多媒体应用开发所需的所有软件组件和工具。

    www.ti.com/.../linuxdvsdk-dv
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html


    有关 TI 软件的任何详细软件支持、错误修复或增强功能、请联系下面推荐的任何精选合作伙伴。

    e2e.ti.com/.../622094

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有其他与此 e2e 主题相关的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    很抱歉我耽误了很长时间。
    我将关闭此帖子。

    此致、
    G.F.