This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:OpenCV 问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/726531/processor-sdk-am57x-opencv-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好、先生、

有人能帮我处理 OpenCV 代码、因为我不熟悉这一点、所以我需要一个用于人脸检测的 OpenCV-python 脚本

请帮助我将此文件移植到 AM5728板。

谢谢、

Jahnavi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahnavi、

    有关 TI 器件上的 OpenCV 组件、请参阅 OpenCV 用户指南 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_OpenCV.html

    《开发人员指南 》software-dl.ti.com/.../Examples_and_Demos_Application_Demos.html 中还列出了多个演示

    希望这些信息对您有所帮助。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复 Rex。
    这在某种程度上解决了我的问题,您能帮助我完成将 OpenCV c++示例文件刷写到 EVM 中的过程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahnavi、

    如果我正确理解您的问题、即是否要将现有样本文件传输到 SD 卡上的 EVM 文件系统?
    您可以将文件扫描到文件系统、或将 SD 卡安装到 Linux 主机并复制到该主机。

    如果您有其他问题、请创建新主题帖。 谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rex 的回复、我对如何在 AM5728板上运行 Python 人脸识别文件存在其他疑问。
    我的 Python 文件在 Linux PC 中运行良好、我需要在 AM5728板上运行相同的文件。
    您能不能指导我这样做,我需要通过板上的 pip 来安装偶数 dlib 库,以便我的程序能够执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahnavi、

    您能否为您的新问题提交新主题? 谢谢!
    我们的记录跟踪将会更容易。 谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Rex