现在、我将使用适用于 am572x 的 Process SDK 03.02.05。
条件:
usb3.0磁盘连接到 usb3.0端口。
USB2.0磁盘连接到 USB2.0端口。
在 usb3.0 和 USB2.0磁盘之间复制文件(总大小约为1GB)时、Linux 将会崩溃。
条件:
usb3.0磁盘连接到 USB2.0端口。
USB2.0磁盘连接到 usb3.0端口。
在做上述同样的事情时、一切都正常。
是否有任何修补程序可以解决此问题?
或者强制 usb3.0端口始终作为 USB2.0运行的任何方法、即使与 USB 3.0磁盘连接也是如此。