Other Parts Discussed in Thread: AM5728
您好!
我将构建一个新的电路板、包括 AM5728和许多高速组件 (以太网、USB3、SATA、WiFi...)。 我担心的是电路板的布局。
我附加了一张包含3种布局差分拓扑的图片、我想对哪种拓扑是防止任何 EMC/ESD 干扰的最佳方法提供一些反馈。
第一种带有防护环的拓扑基于 AM57x 评估板、但老实说、我对此并不十分自信。
提前感谢您的帮助和建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
只是 我们应用的总结。。。 该电路板(包括高速组件)将位于具有大量电子器件 的机柜中、同时还具有开关功率放大器。 这些电路板将 通过 ORing 千兆位以太网、Profinet 和 USB/HDMI 与他人进行通信、其中 门上有一个触摸屏。 板将被拧到金属机箱上(可能在盒中、可能只是拧在金属区域上)。
通常、 我们用来 绘制的电路板布局与 第三幅图片类似(将屏蔽平面图拧到机箱上、将信号接地平面图拧到同一机箱上、同时使用电容器进行隔离和去耦)。 也许这种设计就足够了。 但我阅读了很多应用手册、论坛、书籍、讨论安防环以及 AM57x 的评估板、因此...
您必须记住、TI EVM 不是最终产品、它们不一定经过 EMC/EMI 测试。 请查看此文档、该文档随每个 EVM 的板级配置文件一起提供:
我们的主要业务是半导体。 我们对与生产产品开发相关的系统相关问题没有全面的了解。 因此,我们不能就这一问题提供指导。
我不知道为什么为这个设计选择了保护环拓扑、并且 不能将这个方法与其他替代方法进行比较。
我可以解释为什么在将保护环连接到 PCB 接地时、TI EVM 使用了几个0欧姆电阻器。 该电路板最初设计为使用一个0欧姆电阻器将保护环连接到 PCB 接地。 但是、当电源热插拔到 EVM 时、该电阻器损坏。 这是因为直流桶形连接器的中心触点在外部触点之前接触。 所使用的12伏直流电源的输出未进行隔离、这意味着电源的直流接地通过电源线连接到接地。 热插拔电源并通过 USB 电缆或 HDMI 电缆将 EVM 连接到 PC 时、巨大的浪涌电流将流经该单个0欧姆电阻器。 电流将通过直流连接器的中心触点、EVM 电路从电源流向电路板、并通过单个0欧姆电阻器、USB/HDMI 电缆以及 PC 电源连接到接地端返回电源。 为 EVM 电容器充电和为其电路供电所需的浪涌电流将超过单个0欧姆电阻器的能力、并像保险丝一样将其烧断。 EVM 即将完成、因此我们进行了解决此问题所需的最小编号 A 更改。 将护圈连接到 PCB 接地的所有电阻器都更改为0欧姆。 EVM 上的直流桶形连接器更改为在中心触点之前与外部触点配合的模型。 建议的电源已更改为在直流桶形连接器中具有隔离式输出和音叉中心导体的电源。 EVM 不允许相对于接地悬空很重要、因此我们提供了一个连接到 PCB 接地的大螺钉端子、如果 EVM 未通过一根外设电缆连接到接地端、则可以使用该端子。
我希望我们能在你的其他问题上提供更多帮助,但我们没有任何人有资格就这些问题提供指导。
此致、
Paul
尊敬的 Paul:
非常感谢您的反馈。 我现在至少了解 为什么使用0欧姆。
我想我将从一个机箱方案开始、该方案将所有屏蔽连接器组合在一起、通过1MEG//100nF 从信号接地去耦。 EMC 测试将验证电容器是否足够或必须替换为铁氧体磁珠。 机箱是金属的、并连接到地面、 因此我应该将螺钉连接到机箱计划。 在等电位方面、我还将通过螺钉将信号接地连接到底盘。 我希望机箱信号接地、capa 和机箱方案之间不会有任何接地环路电流...
感谢您的帮助、
此致、
Sylvain。