请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
在我的板上、我有几个用于功率测量的 ADM1293、我想展示 u-boot 电平下的功率、电压和电流值。 这需要一些数学运算。 在我的计算函数中、我有一些浮点-乘法、除法。
当我编译代码时、浮点运算会出现以下错误。
未 ` `对`ć__aeabi_f2iz'、`ć__aeabi_i2f'、`ć__aeabi_fsub'、ć__aeabi_fmul'ć__aeabi_f2iz'的引用
我正在使用 gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf 工具 链。
如何解决这个问题? 我缺少链接浮点库吗? 我的工具链支持硬浮点。 是否可以使用软浮点库?