工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试使用 Yocto 构建系统来构建 BOOTP 和 tftp 客户端并将其部署到 Beagle Black (AM335x)上的 Linux rootfs 中。 我在这方面比较新,所以有几个问题。 希望我能在这里得到答案:
问题:
1.使用 Yocto 构建和部署此工具的标准方法是什么?
我假设我可以从 git://git.openembedded.org/meta-openembedded 及其各层获取食谱。 然后使用 image_install 来包含配方名称。 该方法将构建 tftp 和 bootp 客户端并将其部署到 rootfs。
请解释这是否属实或我遗漏的任何内容。
2.推荐使用的 tftp 客户端是什么?
3.建议使用的 BOOTP 客户机是什么? 我似乎没有在 meta-openembedded 和其他地方找到 BOOTP 客户机。 为此、建议使用哪种解决方案?
感谢你的帮助。