This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:TI 是否有其他搭载 DSI 的处理器?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/748071/dm3730-does-ti-have-any-other-processors-with-dsi-on-them

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:AM5708AM5728

TI 是否还有其他处理器上带有 DSI 2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    AM335x 处理器系列具有一个 DSI。 另一方面、am5708支持2个 LCD 和1个 HDMI 1.4a、am5728 - 3个 LCD 和1个 HDMI 1.4a。

    此致、
    Rsvetolin Shulev