This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:DDR DQ 信号交换 TDA2SX

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/748456/linux-tda2-ddr-dq-signal-swapping-tda2sx

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

您好!

我们正在开发基于 TDA2SX 的定制板。 我们使用相同字节(DDR1_D0->DQ0、D1->DQ5、D2->DQ1... D8->DQ8、……交换了 DQS )。 我们希望这种交换可以正常进行。 请通过相关软件更改确认这一点。   

谢谢

Akesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TDA2SX 与 DDR2或 DDR3连接时、交换数据位(在一个字节内)没有问题。 无需软件更改。