This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:处理器 SDK、构建 SDK、DTS、内核模块、rootfs

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/748094/linux-am3358-processor-sdk-build-sdk-dts-kernel-modules-rootfs

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

根据我的理解、您有一个可以开始使用的预编译 SDK 和一个从零开始基于 Yocto 的构建系统、对吧?

现在、我想使用 DTS 文件、内核模块等、我正在从 wiki 阅读您的一篇文章、 以了解器件驱动程序、如果我在 Yocto 中执行同样的操作、我可以从哪里开始? 我不是 Yocto 系统的主控者、构建过程似乎要简单得多、也不像 Yocto 那样浪费硬驱动程序。 我知道如何添加和修改配方、如何在正确的文件夹中添加补丁、以及在配方中将正确的行放置到何处进行烹饪。

但是、两周后、我尝试学习 SDK、仍然感到困惑。 您的文档确实介绍了如何使用 Processor SDK, 但如果我想使用 Yocto 也可以吗?

或者,Processor SDK 是使用内核和 Yocto 的最佳方法,是构建 rootfs 的正确方法?

谢谢