This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6205:TMS320C6205DZHKA200的 ESD 等级

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/746506/tms320c6205-esd-rating-of-tms320c6205dzhka200

器件型号:TMS320C6205

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们是否具有 TMS320C6205DZHKA200的 ESD 额定值(HBM、CDM)?

在 C2000等其他 MCU 中、我们在数据表中提供了这些数据。

但我在 C6205数据表中看不到它。

您是否会向我们展示数据?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩
    这是一款非常旧的器件,其初始数据表将于1999年发布。 较新的器件在数据表中确实捕获了这种情况。
    如果它不在产品文件夹中、我怀疑有一种简单的方法可以找到它。

    如果有任何存档、我将检查质量和 PE。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    你有更新吗?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经向产品工程和质量团队发送了一份请求、但请预计延迟、因为本周美国感恩节周有几个人不在办公室。  

    我还想再次强调,我对这方面的任何数据档案都不是很希望。 如果在线文档没有详细信息、我们可能没有任何可以共享/发布的内容。 但是,一旦我听到 PE & Quality 的声音,我将确认  


    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    质量和支持团队收到通知、他们建议您通过以下在线表单提交申请

    www.ti.com/.../webform.tsp

    这将使他们能够采取适当的后续行动。 他们确实重复了数据表中没有数据的情况,并且鉴于设备的成熟程度,不能保证找到任何数据。 如果数据不可用、他们将为您的客户提供响应的指导。

    我将此主题标记为 TI 认为已解决、因为应用程序不再遵循此主题。 如果您遇到任何提交请求或回复的问题、请随时向我发出 ping 命令。

    此致
    Mukul