器件型号:DRA74
您好、支持人员、
我们一直在尝试使用 J6 PCIe 接口连接到板上的 WiFi 模块,但我们遇到了一些问题。
我们的电路板仍基于评估板的电路、您能告诉我这是用作 PCI 端点还是 PCI 主机吗?
用户指南建议、DRA74x-EVM 板应在根复合体模式下运行。 但是、当我们尝试使用两个50R 电阻器替换100R 端接电阻器(在 LJCB_CLKN 和 LJCB_CLKP 上)时、每个信号接地一个。 这部分猜测是基于互联网的简单拖网、这表明我们可能还需要串联电阻器、具体取决于主机的内部配置(J6)。 基于此,我们想知道:-
- 我们的50R 接地端接电阻器是否适用于 J6?
- 我们的 WiFi 模块与 J6位于同一电路板上;我们应该将终端电阻器放置在模块附近还是 J6附近?
- 我们还应该安装串联电阻器吗? (如果是的话、最有价值?)
- 为了实现可靠的 PCIe 操作、我们是否应该考虑其他硬件特性?
谢谢。