请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 TI TMS320C6678内核拥有多少个 DSP 层?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI TMS320C6678内核拥有多少个 DSP 层?
您好!
在这种意义上、DSP 不会直接与 FPGA 进行比较。 您可能认为 C6678的每个内核都有8个功能单元、但您可能对.M 单元感兴趣、每个内核有2个。 每个.M 单元每个周期可以产生四个32x32定点乘法。 4 muts * 2 units * 8 cores = 64乘法。 如果您在 FPGA 中对 DSP 片进行计数、则可能会高一倍。 下一个差异是时钟速度、其中 FPGA 的 C66 1.2-1.4GHz 的系数至少为3。 这可能会给人一种错误的印象、即现代 DSP 和 FPGA 在某种程度上具有可比性。 事实是、在所有 FPGA 乘法器上并行执行并不容易、而调整 DSP 代码以利用其所有功能是相当困难的艺术