This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x eMMC 引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/732037/linux-am335x-emmc-boot

工具/软件:Linux

您好!


我对这一发展不熟悉。 我只想从 eMMC 引导我的定制板。 不是 SD 卡。

我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.00.15。


有人告诉我如何使我的板从 eMMC 启动。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有注意到您提到 AM335x SDK。
    您将需要正确的 SYSBOOT 设置。 有关详细信息、请参阅 AM335x TRM 修订版 P 中的第26节。 此外、您还需要对 eMMC 进行分区和编程。 U-boot 文档中介绍了这一点: software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过提供输入来测试 AM335x 上的 GPIO 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的最后一个帖子与主题无关。 请为其打开一个新主题、并提供您想要实现的目标的完整详细信息。