工具/软件:Linux
大家好、
我们正在设计基于 AM3359 ICE-v2的定制板。我们已将 nand flash 和 xilinix FPGA 连接到 GPMC。是否可以使用 DTS 文件中的"compatible"属性使用 xillybus 的通用 FPGA 驱动程序检测和驱动 FPGA?
我在 DTS 文件中的 GPMC 配置看起来有点像:
GPMC {
状态 = "正常";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&GPMC_PINs>;
/* 芯片 选择 范围 */
范围 = <0 0x08000000 0x10000000>、/*CSn0 表示 NAN0*/
1 0 0x18000000 0x08000000>; /*CSn1 表示 FPGA*/
NAND@0、0 {
兼容 = "ti、OMAP2-nand";
/*已弃用*/
/*此处 显示配置参数和分区 */
};
FPGA{
reg =1 0 0x01000000>;/*CSn1*/
兼容 = "xillybus、xillybus-1.00a";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
GPMC、SYNC-clk-ps = <20000>; // 同步 模式的最小时钟周期,
…
此致、
Murugan S