This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM648 I2C CAN#39;t Work

Guru**** 1763915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/743407/dm648-i2c-can-t-work

我使用 DM648 I2C 也配置 CMOS 传感器、SCL 和 sda 均由10k 电阻器上拉。 然而、当我写入 ICDXR 时、ICSTR 中的 ICXRDY 变为0、并且重新地雷0、无论经过多少个周期。

并且没有使用示波器在 SCL 和 SDA 上观察到脉冲。 我不知道原因。 我想在 ICDXR 被写入后、ICXRDY 会在一些周期后变为1。