This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:如何了解/修改 CPU (A15、EVE、IPU、DSP)时钟频率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/744525/linux-tda2evm5777-how-to-know-modify-the-cpu-a15-eve-ipu-dsp-clock-frequencies

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

VSDK 版本- 3.03

设备:TDA2X EVM

1.根据 VisionSDK_Linux_Datashee.pdf 文档、EVE 的时钟频率最高可达650MHz。

2.从执行用例期间的启动日志中、将出现以下日志

[主机][EVE1 ]    14.689135 s: ***系统:CPU 频率 、  

[host][EVE2]     14.689196 s: ***系统:CPU 频率 、

查询:

1.如何确认/知道所有内核(A15、EVE、IPU、DSP)的设置频率是多少?

2.我们可以修改上述内核的时钟频率吗?

3.如果是,如何?

此致、

Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranjith:

    您可以使用以下 omapconf 命令检查不同内核的频率:

    omapconf show opp

    您可以在 PSDKLA 常见问题解答中查看如何设置内核频率:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_FAQ

    日志打印中显示的值实际上是 ARP32频率、它是 EVE 频率的一半:
    e2e.ti.com/.../2502383

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    使用"omapconf show app"命令时、IPU2频率被称为2128MHz、在 VisionSDK_Linux_DataSheet.pdf 中的数据表中、OPP 高电平仅为212MHz。
    您能否就此澄清一下哪一个是正确的?

    此外、从"omapconf show app"命令中、EVE 频率为535MHz、从 VisionSDK_Linux_DataSheet.pdf 文档中可以看出 OPP 高电平为650MHz。
    此 OPP 高电平是否对应于 OPP 100或是否大于100?
    如果我们将 EVE 频率修改为650MHz、是否会出现任何发热问题或其他问题?
    以650 MHz 的频率为 EVE 计时是否安全?

    此致、
    Ranjith Bhide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranjith:

    我邀请了 VisionSDK 专家来提供进一步的帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过以下命令进行检查。

    omapconf show opp

    它将显示为535MHz、即标称频率。

    此致、
    Anuj