This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:RTOS NDK (TCP/IP)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/746169/rtos-am5728-rtos-ndk-tcp-ip

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生或女士:

我的开发环境是:

  • AM5728
  • 我们希望在 RTOS 中使用以太网(DSP1)
  • NDK  
  • 具有自己的客户器件树的 Linux (A15)

我们希望 Linux 使用一个以太网端口、RTOS 使用另一个以太网端口

我的问题:

  • Linux 是否必须为 RTOS 发布或设置免费的以太网接口?  
  • 如何在 RTOS 中激活 NDK (例如、使用用于 ping 的 IP 地址)
  • 是否自动加载了必要的驱动程序?  是否必须额外加载驱动程序?
  • 必须如何初始化 NDK

此致  

V.Klotz

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 EVM 是什么? AM572x GP 或 IDK? 对于 RTOS 方面、有可供您创建、构建的 NIMU 示例。 请参阅用户指南 :software-dl.ti.com/.../Foundational_Components.html

    您可以使用 DHCP 或固定 IP 地址进行选择。 该代码是独立的、并由 CCS/JTAG 加载。 最新的 Processor SDK RTOS 版本为5.1。

    要在 A15上与 Linux 进行交互、我需要与 Linux 方面进行检查。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veronica、

    Linux 只需配置它使用的以太网端口、并从其设备树中删除另一个端口。

    雷克斯