This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8148 PWM 的农具触发区

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/729060/implement-trip-zone-for-8148-pwm

器件型号:TMS320DM8148
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我们将 SysBIOS 与6748 DSP 一起用于基于 DM8148 (DaVinci)处理器的定制板中。  ARM 端使用的是 WEC7。  我们希望能够 以尽可能少的处理器交互快速停止和恢复2个 PWM 通道计时器。  打开和关闭 PWM 通道计时器会消耗太多时间。  目前、ARM 端正在调用 PWM。  我们将使用来自同一 PWM 通道的2个独立计时器。

我已经在网上阅读了很多文档、但这非常令人困惑、我找不到8148的任何案例。  如果可以提供 C 代码或指向有关实现的良好参考、这将非常有帮助。

1) 1)我们如何从 DSP 端控制 PWM?

2) 2)对于 ARM 或 DSP 端、我们如何实现跳闸区域、以便我们可以停止并从 PWM 通道恢复2个单独的计时器、而不必反复反复打开和关闭它们?

感谢对此的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    有关 TI 软件的任何详细软件支持、错误修复或增强功能、请联系下面推荐的合作伙伴。

    e2e.ti.com/.../660422

    此致、
    帕维尔