This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRUCAPE:修订版1.2A EEPROM

Guru**** 2543440 points
Other Parts Discussed in Thread: PRUCAPE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/745705/prucape-rev-1-2a-eeprom

器件型号:PRUCAPE

在硬件用户指南中、可以看到"I2C SCL 和 SDA 信号交换(REV 1.2A)"和"EEPROM 为空"。

当我想将 PRUCAPE 与 Capemanager 一起使用时、我需要一个具有正确内容的有效 EEPROM。

能否提供一个包含所需 EEPROM 内容的文件?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 BeagleBone Capes。 请访问 www.beagleboard.org
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是这个特殊的电路板(TI PRU Cape)是由 TI 制造的、所以他们应该为它提供支持。

    此致
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    如果您使用 Cape 管理器、听起来就像是在运行 Debian。

    根据您的内核版本、您可能能够手动加载其中一个现有的 PRU Cape 器件树叠(github.com/.../arm)。

    对于 EEPROM 内容、最新 BeagleBone SRM 的第8.2.4节"EEPROM 数据格式"介绍了 EEPROM 内容(github.com/.../System-Reference-Manual)。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供信息。 我很快会尝试。

    此致

    Robert