This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SPI 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/730793/linux-am5728-spi-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 am5728 EVM。 我在 Linux 中安装了 am57xx 的 EVM-05 SDK。 而不是 RT-Linux SDK。  我 正在使用 CCS 8。  PDK 不在那里。  我正在尝试从 USB 摄像头捕获视频。  之后、我将尝试将其存储在 SD 卡中、使用 SPI 接口。 请指导我如何在我的应用程序中启用 SPI 驱动程序。 是否有任何 SPI 示例。 我必须在其中的文件中添加 SPI。 PDK 是必需的。 请指导我。  

谢谢、此致、  

K Subrahmaniam