This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:支持标准以太网和 Profibus 的 PRU-ICSS

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/730456/am5718-pru-icss-support-for-standard-ethernet-and-profibus

器件型号:AM5718
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

 AM5718   在固件中支持以太网和 Profibus 协议。 工业软件开发套件可在 TI 上免费下载。

 我的问题 如下。  

 (1)这些协议开发需要任何许可?

 (2)是的、那么这种收费又如何呢? 我必须向 TI 支付多少费用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不需要许可费。 您可以在每个协议的发行说明中查看许可信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!