This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5746:定制 RTSC 平台

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/730128/rtos-am5746-custom-rtsc-platform

器件型号:AM5746

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
如果使用 AM574x、客户可以使用第60页上如下 URL 所示的自定义 RTSC 平台 GUI 吗?

training.ti.com/.../Application_Development_Using_Processor_SDK_RTOS.pdf

此外、您是否愿意向我介绍该工具? 如果可能、请提供该工具的用户指南。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是 CCS 中用于编辑 RTSC 平台的功能。 它适用于所有处理器、包括 AM574x。 您只需尝试一下、它非常简单。 对此、我不知道任何 CCS 用户指南。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    我会尝试。 如果我遇到任何问题、请让我确认。

    最棒的餐厅

    Kaka