请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你好。
-板:定制板,如 AM335x EVM。
Linux:Arago base (Linux AM335x-EVM 4.9.65-rt23-g7069a470d5 #20挤占 RT Tue 11月6日16:06:32 JST 2018 armv7l GNU/Linux)
- TI 处理器 SDK 04.03.00.05 (RT)
我的板上有2个以太网 PHY 和1个 USB 以太网桥接器。 以太网 PHY 具有 MII 连接。
但我可以在将 CPSW 用作双 EMAC 中仅找到 eth0。 每个都不会进行链接。
内核在以下日志中的 MDIO-bus 中找到2个 PHY:
[1.109668] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动器 TI DP83822 10/100Mbps PHY [1.119369] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动器 TI DP83822 10/100Mbps PHY
我认为2个以太网 PHY 被检测为 eth0和 eth1、而 USB 以太网桥接器被检测为 eth1。
我应该怎么做才能将第二个以太网 PHY 检测为 eth1?
然后、我共享我的设备树和 dmesg 日志。
此致。
Nish