This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:构建 tisdk 时出现问题、CAN#39;t 下载 ti-cgT-PRU

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/743617/linux-processor-sdk-am57x-issue-in-building-tisdk-can-t-download-ti-cgt-pru

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

我之前已经构建过几次 tisdk、这种方法一直都能正常工作。

但是、自这个周末以来、我已经无法再构建它了。 通常我会执行"machine=am57xx-evm bitbake core image-minimal"

但它会卡在 ti-cgt-PRU-2.2.1的 DO 获取上。

我确实做到了:"MACHINE=am57xx-EVM bitbake ti-cgt-PRU"、我看到 wget 无法从 TI 站点下载文件。
我还使用 wget 命令手动尝试了它、但也失败了。 我可以使用 Firefox 浏览器下载该文件、但 wget 失败。 我看到它被重定向到另一个下载站点、但在超时后失败。

我不使用 Ubuntu、但我尝试了几台以前都能正常工作的机器。 对我来说、这似乎是 TI 网站上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请应用 补丁来解决此问题。

    CD /sources/meta-ti
    Git 应用0001-meta-ti-wget-idental-as agent-inst-of -version.patch

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、software-dl.ti.com 已修复、下载应该可以再次运行、不需要修补。 谢谢。