This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:TMS320C6657 DDR3可以使用1.35V 电源吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/743483/tms320c6657-tms320c6657-ddr3-can-use-1-35v-power-supply

器件型号:TMS320C6657

您好 的团队:

TMS320C6657 DDR3 可以使用1.35V 电源吗?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅器件数据表第6.11.1节 DDR3内存控制器器件特定信息。 该器件支持1.5V DDR3、而不是1.35V。

    此致、
    Yordan