This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否将基于 GPU 的 OpenCL 用于 Vision SDK?

Guru**** 2533370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/729285/can-i-use-gpu-based-opencl-for-vision-sdk

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:Linux

您好!

tda2x SoC 系列集成 了 SGX544MP2 GPU。 我注意到 GPU 可以支持 OpenCL 1.1。  en.wikipedia.org/.../PowerVR

除了基于 DSP 的 OpenCL 之外,我想知道 SDK 是否启用了基于 GPU 的 OpenCL。 谢谢!

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VSDK 仅支持 GPU 上的 OpenGL、未为 SGX544MP2 GPU 启用 OpenCL 支持

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Shiju Sivasankaran"]Simon 您好
    VSDK 仅支持 GPU 上的 OpenGL、未为 SGX544MP2 GPU 启用 OpenCL 支持

    此致、Shiju

    [/报价]

    您好、Shiju、

    感谢您的回复、但"VSDK 仅支持 GPU 上的 OpenGL "应该是"VSDK 仅支持 DSP 上的 OpenGL "、对吧?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、
    感谢您的回复。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon
    仅在 GPU 上提供 OpenGL、而在 DSP 上不提供 OpenGL
    我们确实支持在 DSP 上而非 GPU 上运行 OpenCL

    此致、Shiju