This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:针对 TI PinMux (SPI 外设)的建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/742831/am5716-suggestion-for-ti-pinmux-spi-peripheral

器件型号:AM5716

大家好、我想就适用于 AM5716处理器的 TI PinMux 工具提出建议。 当您添加新的 SPI 外设、然后选择"master SPI full duplex"用例时、会正确选中 D1信号的"Rx"框、但也应选中 SCLK 信号的"rx"框。 如果未选中 SCLK 信号的此复选框、则串行接收数据不会正确计时到 AM5716中(当我无法理解为什么我没有接收数据时、我花了大约一天时间才最终跟踪此情况)。

我认为、在任何涉及接收数据的用例中、自动选中 SCLK "Rx"框对您的用户大有裨益。

谢谢、此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的观看、非常感谢您的反馈。 我将向我们的开发人员提交一个内部 TT、这将在该工具的未来版本中得到修复。

    再次感谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex、您好。 祝你度过美好的一天!