This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:BeagleBone Black Industrial

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/729259/am3358-beaglebone-black-industrial

器件型号:AM3358

大家好、实际上我对 BeagleBone Black 工业没有任何了解 、但我想使用 PRU 进行 UART 通信、因此即使我不知道如何启动以及需要将其作为参考文档、也请提供帮助

谢谢此致,

Veerendra、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BeagleBone Black Industrial 是 www.beagleboard.org 提供的第三方开发项目请访问其网站以获取支持:
    beagleboard.org/arrowbbbi
    beagleboard.org/e14-bbbi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生...

    实际上我已经在 BBB Industrial 中安装了 Debian OS,所以现在我只想使用 PRU 进行 UART 通信,请提供一些参考,甚至我不知道软件 方面的预要求是什么,所以请给我一些相关的参考链接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过 www.beagleboard.org 联系社区