请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:TI-RTOS
我有一个嵌入式程序正在运行并设置 RTC SS 的时间。 我按照示例执行以下操作:
1 -停止 RTC 设置(RTC_CTRL 中的位0)等待它停止(监控 RTC_STATUS 位1为"0")
2-更新 RTC_second、RTC_minute、RTC_Hour、RTC_Day、RTC_Month、 RTC_year
3 -重启 RTC (设置 RTC_CTRL 位0 = 1)。 等待 IT 运行(监控 RTC_STATUS 位1为"1")
3-正确设置 RTC 的值(我从 Get 命令中读取),但它不会更新。
我附加了快照供您查看、我错过了哪些内容?
获取时间
(有效)外部 RTC 时间:2018年11月1日12:30:34 (这是用于测试 RTC SS 的外部 RTC)
(有效)内部 RTC 时间:2018年11月1日12:30:08 (此值是设置为 RTC SS 的初始值)->它不更新)
内部 RTC 故障计数:62、 --> RTC SS 的数量不更新
RTC_CTRL:0x00000021、RTC_OSC:0x00000048、RTC_STATUS:0x00000002