This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:具有 NAND 闪存与放大器的 GPMC;FPGA

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/742771/linux-am3359-gpmc-with-nand-flash-fpga

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

操作系统从通过8位 GPMC 总线连接的 NAND 闪存引导

我们计划通过16位多路复用地址和数据总线异步或非模式将 FPGA 与 GPMC 总线相连。

我担心它是否会导致任何启动问题,或者两个设备是否都能正常工作?

欢迎提出任何建议。

谢谢

Mobin P K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 FPGA 连接在不同的 GPMC 芯片选择上、并且其 GPMC 连接在未访问时保持三态、就不会出现任何问题。