This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C6748:C6748

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727531/rtos-processor-sdk-c6748-c6748

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

  MMC/SD TATFS 示例由 OMAP 处理器 SDK 4.3生成。 我构建了一个项目来在 CCS8.1中调试此示例。 现在、在调试期间遇到了一些问题。  CCS 控制台中打印的这个问题是 "[C674x_0] ti.sysbios.family.c64p.Hwi:第189行:e_invalidIntNum:无效中断编号:INTR#0"、此外、它们还打印"All tests have passed 0:>"。 但是、当我输入一些命令、例如"ls"、"help"时、该命令没有任何响应。 您是否有任何建议可帮助我解决这些问题。

此致