This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:如何在 VSDK (Linux)中检查 OpenCV lib/模块的可用性?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727688/linux-tda2-how-to-check-availability-of-opencv-lib-module-in-vsdk-linux

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

VSDK3.4文件夹中列出了预编译 OpenCV 库:

processor_sdk_vision_03_04_00_00\ti_components\open_comput\OpenCV\OpenCV-3.1.0\libs_Linux:

libopencv_calib3d.a

libopencv_objdetect.a

我在 Linux 下启用 opencx 并成功构建和运行 OpenCV 用例,但我在 targetfs 中找不到任何 libopencv*(上面列出的)。 如何检查 VSDK 中提供的模块? (我正在尝试使用 OpenCV 对象检测 API、但失败了、想知道 VSDK Linux 中是否有 OpenCV objdetect 库可用)?

谢谢、致以诚挚的问候

他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 makefile 中找到它。

    谢谢、致以最诚挚的谢意
    他 Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、He Wei、

    感谢您更新线程!

    此致、
    Yordan