This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:OpenCV 用例运行失败(通过 Linux 构建)

Guru**** 2573105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727262/linux-tda2-opencv-use-case-running-failed-build-via-linux

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

通过配置为 OpenCX、我得到了 OpenCV 用例(在 VSDK3.4中的 Linux 中)、但在运行 OpenCV 用例时得到了断言:

[host][IPU2 ] 222.668974 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式是[ 8位]!!!
断言(chains_vipSingleCamOpenCVCannySgxDisplay_priv.c|chains_vipSingleCamOpenCVySgxDisplay_Create|166)

请提供建议。

谢谢、致以诚挚的问候

他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多日志:
    断言(chains_vipSingleCamOpenCVCannySgxDisplay_priv.c|chains_vipSingleCamOpenCVySgxDisplay_Create|166)
    [主机][主机] 90.233239 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [主机][主机] 90.233605 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [主机][主机] 90.233897 s:ALG:错误:未指定 ALG CREATE 函数(algId = 5)!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、He Wei、
    此问题已修复、并将在下一个 VISION SDK 版本中提供

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Surya:

    感谢您的更新。 我是否可以先使用该补丁? (以及下一个 VSDK 版本的计划是什么?)

    谢谢、致以诚挚的问候
    他 Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、He Wei、

    PFA 补丁

    按照 Readme.txt 文件中提到的步骤操作

    e2e.ti.com/.../OpenCV_5F00_Fix.zip

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、He Wei、
    VSDK 下一版本将于10月中旬推出

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Surya:

    非常感谢。 它现在可以工作了!!

    只需确认一下:整个 OpenCV 3.1.0都是预构建的(包括 Linux 的对象检测库)是否已经在 VSDK 中?

    谢谢、致以诚挚的问候
    h e Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    随 VSDK 版本一起打包的 OpenCV 3.1.0仅包含预构建库

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Surya:

    我是否知道用于 Linux 的 OpenCV"预编译库"模块的列表? 尤其是当它包含对象检测库时?

    我正在尝试在 targetfs 中搜索,但找不到任何 libopencv*.a.

    我尝试使用对象检测函数进行构建、但遇到了错误:

    "未`对 cvHaarDetectObjects'的引用"

    我已经包含了相关的头文件。 但不知道检查实际的相关库是否包含在 VSDK 中。 我有点卡在这里。
    请提供建议。

    谢谢、致以诚挚的问候
    他 Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Surya:
    我在 makefile 中找到。
    谢谢、致以诚挚的问候
    他 Wei