This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:TDA3X-RVP 和 XDS100之间的连接失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727097/ccs-tda3-connection-failed-between-tda3x-rvp-and-xds100

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我通过 VisionSDK_UserGuide_TDA3xx_RVP.pdf 使用 XDS100连接 TDA3X-RVP。 已保存 配置、然后测试连接、我收到错误消息:

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。


然后我尝试启动选定的配置和连接的目标(Cortex_M4_IPU1_C0),我收到了另一条错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.188.0)

 

有人可以帮帮我吗? 谢谢

此致、

Daniel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否尝试对电路板进行下电上电? 这通常会有所帮助。 它还是定制板或 EVM?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    它是一个 EVM。 我通过移除电路板上的电阻来解决了这个问题。 感谢您的回复。
    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您让我们知道您是如何解决问题的。

    此致、

    Alex