This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:用于连接 TMS320C5545 Booster Pack 的麦克风阵列

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, PCM1864, TIDA-01454, TIDEP-0083
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727124/tms320c5545-microphone-array-to-connect-to-the-tms320c5545-booster-pack

器件型号:TMS320C5545

您好!

我正在开发一款由语音控制的新型智能恒温器、我想使用 TMS320C5535或5545 DSP。  我 购买 了 TMS320C5545 BoosterPack 硬件、目的是测试此 DSP 在远场语音检测方面提供的不同功能、例如波束形成、回波消除等

电路板上只有一个麦克风、我想知道是否有建议将麦克风阵列连接到 TMS320C5545 BoosterPack 以及验证了什么麦克风阵列。  希望获得与麦克风阵列集成的任何文档或对项目的引用。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我建议您为分别具有4个和8个麦克风且基于 TIDA-01470和 TIDA-01454 PCM1864的线性麦克风板(LMB)提供2种解决方案。 您可以通过 I2C 接口连接这些板。 您可以在以下位置找到 LMB 的硬件和软件设置:
    www.ti.com/.../tidud75.pdf
    www.ti.com/.../tidud37.pdf
    并查看《TMS320C5545 BoosterPack 硬件用户指南》中的第2.13节 I2C 接口、网址为:
    www.ti.com/.../sprui90.pdf
    适用于 C5545 BoosterPack。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我建议您再使用一个解决方案 TIDEP-0083:
    www.ti.com/.../TIDEP-0083

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Tsvetolin。 这真的很有帮助。