Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我按照您的说明创建了一个"hello world"项目
*我使用的是 CCS 7.4.0和 processor_sdk_rtos_c667x_4_03_00_05。
*我还修改了 C:\ti\pdk_c667x_2_0_9\packages/pdkProjectCreate.bat 中的2个代码行
#70:设置 SOC=C6678 (它是 A57..)
#124:set processor=dsp (它是 arm)
***配置:
Blackhawk XDS560v2-USB 夹层仿真器
TMS320c6678
***生成以下警告:
说明资源路径位置类型
#10210-D null:创建默认大小为0x400的".stack"段;使用-stack 选项更改默认大小 HelloWorld C/C++问题
#10210-D null:创建默认大小为0x400的".sysmim"段;使用-heap 选项更改默认大小 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".cinit"而不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".CIO"、但不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".const"而不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".far"而不使用段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".fardata"、但不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".stack"而不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".switch"而不使用段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".sysmim"而不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
#10247-D null:创建输出段".text"而不包含段规范 HelloWorld C/C++问题
***执行失败:HelloWorld.out 加载失败***
C66xx_1:读取长度为0x4的第0页0x8000处的存储器块时出现问题:(错误-1190 @ 0x8000)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
C66xx_1:文件加载器:验证失败:目标读取0x00008000失败
C66xx_1:GEL:文件:C:\Users\motima\workspace_v7\HelloWorld\Debug\HelloWorld.out:加载失败。
出了什么问题?
请尽可能多地添加详细信息。
谢谢