This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:从 MMC0启动 eMMC 与 SD 卡

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693934/am3352-emmc-vs-sd-card-boot-from-mmc0

器件型号:AM3352

大家好、

根据 TRM、使用 eMMC 时、emmc0引导需要使用2 GB 或更少、但 SD 卡的大小没有限制。

为什么只有在使用 eMMC 时才有限制?
请告诉我原因。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 AM335x TRM 修订版 P 的26.1.8.4.4节中:

    "另一个需要注意的问题是、MMC0和 MMC1之间的 CMD1参数差异。 首先、ROM 通过 CMD1、ARG = 0查询卡、以从卡获取 OCR。 在 MMC0上、卡的响应只是作为所有后续 CMD1的参数反射回卡、直到卡处于就绪状态。 在 MMC1上、ROM 将从卡接收到的响应的 Bit30设置为1、该修改后的值用作后续 CMD1的参数。 这样做是为了向卡指示 ROM 支持扇区寻址。 此模式可能与旧版(v4.4之前的版本)卡不兼容。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息!