您好!
我尝试使用 tensorflow 导入预先训练的 MobileNet 模型。 我已从 以下链接下载 MobileNet_v1_1.0_224模型:
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/slim
这是已更改的导入文件:
#默认值- 0
randParams = 0
# 0:Caffe、1:TensorFlow、默认值- 0
modelType = 1.
# 0:按 tarininng Framework 进行固定量化、1:按 TIDL 进行动态量化、默认值- 1.
量化样式= 1.
将在舍入为整数时添加# quantRoundadd/100,默认值为-50
quantRoundAdd = 50
numParamBits = 10
inputNetFile ="...\test\testvecs\config\tensorflow_models\MobileNet\MobileNet_1_224.PB"
inputParamsFile ="NA"
outputNetFile ="...\test\testvecs\config\tidl_models\tidl_net_MobileNet_1_224.bin"
outputParamsFile ="..\test\testvecs\config\tidl_models\tidl_param_MobileNet_1_224.bin"
PreProType = 2
sampleInData ="...\test\testvecs\input\preproc_0_224x224.y"
tidlStatsTool =".\quantStatsTool\eve_test_dl_algo。out.exe"
InWidth = 224
InHeight = 224
inNumChannels = 3
当我尝试运行 importTestCases.bat 以生成相关的.bin 文件时,我将获得 tidl_log,如下所示 :
"
TF 模型文件:..\test\testvecs\config\tensorflow_models\MobileNet\MobileNet_1_224.PB
找不到请求的输入数据:MobilenetV1/Logits / Dropning_1b/Identity!!
"
和生成的 bin 文件为0KB。
请提供指导、并告诉我导入它的正确方法。